请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 大家好、
客户遵循 GPC methid、但 DOD 错误容差太大。
附件我们的客户上传化学 ID 数据日志文件、TI 回复的确认结果、最佳化学 ID 为400、但最大 DOD 误差也高达12.72%、超过5%的接受范围、 那么、客户是否可以请求将电池单元发送给 TI 以生成特殊的化学 ID? 如果可以、需要多少个电池来制作特殊的化学 ID? 并提供地址以发送美国或其他地点工厂、客户将电池单元发送到 TI 工厂。 谢谢。
e2e.ti.com/.../Pinyou_5F00_PYR18650_2D00_1700mAh_5F00_Chem-ID_5F00_20200316_2D00_report.zip