This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:适用于3*12应用的 LM3697

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874063/lm3697-lm3697-in-3-12-application

器件型号:LM3697

大家好、

在3*12应用中(LED 3.06V@23mA),VF 将为36.72V

3*12应用的效率是多少? 我在数据表中只看到3*7和2*10。

2.如果将 OVP 设置为40V、您认为36.72V 会带来风险吗?

3.您认为内部1A MOSFET 可以支持这一点吗?  

谢谢。

Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

      1.我们没有此配置的效率数据,您可能需要自己进行测试;

      2.是的、LED 规格的变化可能会给 OVP 带来一些风险;

      这取决于您的最小输入电压、以下是供您参考的: http://www.ti.com/lit/an/slvaeg0/slvaeg0.pdf

    此致

    肖恩