This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:哪些故障会禁用平衡?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901213/bq76940-which-faults-disable-balancing

器件型号:BQ76940

我无法从数据表和/或应用手册推断、如果在 UV 故障或警报覆盖期间或任何其他故障期间禁用平衡。

这是为了预测电路中的微控制器与 BQxxx IC 失去 I2C 通信时的行为。 目前、我们的计划是在 I2C 发生故障且无法恢复时将警报覆盖置为有效(当然、我们将实施标准 I2C 恢复序列)。 问题是、如果警报引脚已由 BQ IC 设置(这很可能)、并且即使没有设置、似乎任何正在平衡的电池都将完全放电、这将不会有效。

数据表专门提到了 Device_XREADY 和 Ship 模式将禁用平衡、但如果这些是唯一的事件、这一点并不十分清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vickus、

    没有其他故障会禁用电池平衡。 除了 Device_XREADY 和 Ship 模式外、POR 还将禁用它。

    是的、如果 BQ76940已设置警报引脚、则无法识别警报覆盖、因此可能会出现问题。

    此致、

    Matt