This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:消耗大量电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873502/tlv61046a-draws-to-much-current

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TLV61046

我们有一个压电蜂鸣器、它在一个电压为3V 的纽扣电池上运行。 但我们需要提高电压以获得更多声音。

当我使用12V 电源时、电流消耗大约2mA、但当我使用 TLV61046ADBVR 时、电流消耗为28mA!?

我预计它将消耗12V/3V*2mA =8mA 加上一些额外的 TLV 电流、比如10mA。

输入电压和输出电容均使用10uH 和4、7uF 电容。 ENA 和亚马逊物流已连接至 Vin。

此外、TLV61046的12V 电压稳定、因此不会产生12V 电压。  

10uH 特别适用于具有低 R 的直流/直流转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geen:

    线圈单元的负载还有其他什么吗? 请与我们分享原理图。 以及如何测量电流?

    您是否可以将线圈单元替换为直流电压源、并将负载替换为6k 欧姆电阻以减少外部影响?

    我们之前在实验室中进行了效率测试。 如果 Vin=3V、Vout=12V、IO=2mA、 效率以前高于8mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用10K 负载对其进行了测试、它的工作方式与预期的一样。 然后、我使用另一个仪表再次使用电源测量12V 电流。 现在、我看到大约5mA 为 cuurent。 因此、这意味着3v 时5*4=20mA。 它已经接近28mA。  我认为、由于负载是开关电路、电源上的仪表无法测量精确的电流。  感谢您的回复、但我认为采用 TLV61046A 的电路本身还可以!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geen:

    我很困惑5mA 是什么意思? 您如何测量它? 对于10K 负载、电流应为12V/10K = 1.2mA。

    是否有任何其他负载?