This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VO 浪涌电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891675/tps51200-vo-inrush-current

器件型号:TPS51200

您好、专家、

客户使用了 TPS51200并在加电期间看到大约3.68A 的浪涌电流。 我们是否可以知道原因和风险?

我看到了 Ivo 电流限制范围、但绝对最大额定值如何?

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、  

    当 REFIN 电压低于0.39V 时、输出电压关闭。  

    当 REFIN 电压达到0.39V 时、输出电压快速上升以捕捉 REFIN 电压、因此存在浪涌电流。  

    该浪涌电流受内部电流限制电路限制、没有损坏 IC 的风险。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    该浪涌电流受内部电流限制电路限制、没有损坏 IC 的风险。

    => IC 规格中的绝对最大额定值没有提到此电流规格。 我们如何获得该规范的价值?
    因为我们的客户只相信规格中所述的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mick、  

    只要电流低于最大电流限值(4.5A)、就可以正常工作。  

    输入电流的绝对额定值高于4.5A、尽管它不在数据表中。  

    谢谢