This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:介绍了充电电流设置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891393/bq24620-charge-current-settings-explained

器件型号:bq24620

BQ24620数据表对 SR 电阻器的使用(第8.3.2节)及其如何影响最大充电电流进行了注释、但我对使用"较大"的感应电阻器的注释感到困惑。

我们的应用要求1.25A 的最大充电电流。 我不确定是需要改变连接到 ISET 引脚的电阻器网络、还是只需将 SR 电阻器值设置为0.08欧姆。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     ISET 上可提供的最大电压为2V、对于10m Ω 感应电阻器、 这将导致最大充电电流10A。 要将充电电流增加到超过此值、您需要更改感应电阻器、因此更改最大电流的说明与感应电阻器相关。

    对于充电电流最大为1.25A 的应用、您可以使用10m Ω 感应电阻器并仅控制与1.25A 相对应的 ISET 上的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    在这种情况下、请说明如何使用 R7和 R8电阻器来实现该目的。 我的计算结果表明、我需要将 ISET 设置为0.25V、以便从0.1Ohm 感应电阻器获取1.25A 电流。

    默认情况下、它们具有100K 和22K 的值、为 ISET 提供0.6V 的值(在3.3V 和0V 之间)、这对我来说是毫无意义的。 我一直在努力了解默认2V 电压来自何处。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    从 VREF 到 GND 的简单电阻分压器以 ISET 为中心、根据您所需的电压大小调整电阻即可。

    如果您查看用户指南的原理图、则可以调整电阻器的大小以提供默认的3A 充电电流。

    电气特性表中数据表的第6页(在电流调节快速充电下)显示了最大粘度范围。

    我没有将2V 称为默认值、但作为 ISET 上可供选择的最大值。 请参阅此帖子和我的上述帖子、获取您的问题答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅数据表中的公式2、了解设置充电电流的计算方法。 也许这就是产生混乱的原因。