This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:CHG、PCHG 和 DSG 无法正常工作

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872868/bq76200-chg-pchg-and-dsg-not-work-correctly

器件型号:BQ76200

你(们)好  

CHG_EN、CP_EN、DSG_EN、PMON_EN、PCHG_EN 均为低电平、但通电后、CHG、PCHG 和 DSG 均处于高电平状态。 似乎无法正常工作。  

如果出现任何问题、您会帮助查看我们的以下原理图吗?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些引脚应具有大约1Mohm 的下拉电阻。 您能否在原理图中显示这些引脚的连接位置?  

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢,借助 H/W 下拉低 BQ76200,现在可以正常工作。