This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62240:VFB 精度

Guru**** 2384650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891870/tps62240-vfb-accuracy

器件型号:TPS62240

 各位专家:

我对 TPS62240基准(VFB) 温度漂移有一个问题。 在数据表中、

它仅指出25度以下的规格、 数据表似乎未提供温度漂移信息。 您能给我们这个 在-40到95度温度范围内的最大偏差吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

     对于 TPS62240、数据表中提到"在整个工作环境温度范围(-40°C 至85 C)内"。 这意味着、在该温度范围内、最小值和最大值保持良好状态、但表中提到的典型值具体为 TA=25°C 时。 因此、对于 VFB、 在-40°C 至85 C 的温度范围内、容差范围为-1.5%至1.5%

    希望我能回答您的问题。 如需更多支持、请随时与我联系。

    此致、

    Febin