This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:反激式中的降压/升压模式

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155-Q1, LM5155, UCC24612, PMP22151, PMP40569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900553/lm5155-q1-buck-boost-mode-in-flyback

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155UCC24612PMP22151PMP40569

大家好、

我的客户正在寻找隔离式直流/直流解决方案、以下是规格。

VIN = 13V-36V (标称值= 24V)

VOUT = 24V

Iout = 4A

我发现 LM5155-Q1可以满足他们的要求。 您是否有任何更合适的解决方案?

感谢您的支持。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5155

    对于反激式转换器、可实现100W 功率、但需要确保输出二极管在满负载时不会过热。 为了解决这一问题、可以使用 UCC24612使反激式拓扑成为 PMP40569中所示的同步拓扑。 PMP22151是此设计的一个好起点。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的评论。 此外、客户会担心轻负载的效率、我们是否有更合适的解决方案?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    效率要求是什么、它应该出现在什么负载电流下?

    请直接与我联系、我们可以进行更深入的讨论。

    谢谢、

    Garrett