请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 您好!
我们想知道电量监测计 IC 的 I2C 接口电平是多少 ?
由于 我们的系统 I2C 电平为3.3V、但您的数据表显示了该功率电平介于0~6V 之间。
如果是这样、您在测量仪表 IC 侧接受的电平是多少? 3.3V 或 VBAT?
此致
文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.