This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24400:用于镍氢6节电池的充电器 IC

Guru**** 2408970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ24401, BQ24125, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873876/bq24400-charger-ic-for-nimh-6cells

器件型号:BQ24400
主题中讨论的其他器件:BQ2000BQ24401BQ2002BQ24125BQ24133

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用镍氢6芯电池充电器。

我发现引入了该线程 BQ2000和 BQ24401。

 另一方面、在10年前、您能否提供新器件。

建议的器件是否保持不变?

此外、如果有参考电路、请告诉我。

--

电池信息

镍氢6节电池

1200mAh

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们没有更新的专用镍氢充电器、因此您已经找到的充电器是高电流、快速充电(即 ICHG>0.5C)的最佳替代方案。 或者、如果通过 dT/dt 或 dV/dt 实现的充电终止可由具有 ADC 的处理器进行处理、那么您可以使用我们的任何具有可调节电池稳压电压的充电器(即 BQ24125、BQ24133)。  此外、如果充电电流小于0.5C、通常只使用计时器即可终止、这将允许使用具有可调充电计时器的相同可调充电器。

    如果上述选项之一起作用、请使用输入电压和充电电流回复、我将缩小建议范围。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    当他们有其他查询时、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一