This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:27s BMS

Guru**** 2549790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901344/bq76940-27s-bms

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930

尊敬的先生或女士:

    我 想设计一 个27S 电池组、是否可以 使用合适的方案? 哪种芯片方案合适? BQ76940适用于27S 电池管理?

    如何设计27S 电池管理、请提供建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ76940可用于此项目、但您需要堆叠其中的两个器件、因为它们每个最多支持15节电池。 TIDA-01093 是用作示例的最佳参考设计。 此参考设计堆叠两个 BQ76930 (10s)以创建20s 电池组。 许多用户以这种方式作为示例、以相同的方式堆叠两个 BQ76940器件。

    此致、

    Matt