This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:输出电压振荡

Guru**** 2382510 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431A, TL431, LM431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873197/lm431-vout-oscillation

器件型号:LM431
主题中讨论的其他器件:TLV431ATL431

您好、专家:

我设计了一个使用 LM431B 进行信号检测的参考电压,原理图如下:  

  

由于 Cload 选择可能影响 Vout 振荡,因此我为 Vout 选择1nF (移除1uF),但是,我仍然会发现 Vout 振荡,如下所示:  

在数据表的说明中、Vout 处于稳定范围内:  

当我在同一电路中将 LM431B 替换为 TLV431A 时,输出电压稳定,无振荡。 请帮助我,原因是什么,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    稳定性边界条件图是一个典型图、该图可能因器件和批次而异。

    我不建议在输出端使用1.001uF、因为它将位于两个器件的不稳定性区域。

    建议使用更小、大得多的电容器。 我会查看下面的应用手册以了解稳定性图表。

    虽然该 TL431可能不会振荡、但其他 TL431可能会振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marcoo:

    感谢您的回复。

    是的,我们目前在 TL431中使用的1nF 没有问题。  但是、我不知道为什么 LM431上仍然存在振荡?  

    如果此 TL431振荡和其他 TL431无法振荡,我们如何确保电容器在大规模生产阶段正常工作,即使它可以通过评估阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否验证总电容是1nF 还是1uF?