This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201点火电路

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901294/tps562201-tps562201-ignition-circuit

器件型号:TPS562201

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS562201制造  点火电路。 负载是4700uF 大电容器。  

TPS562201将首先在无负载的情况下启动、然后打开开关、为大电容器充电。 这样做是否有风险?  

MOSFET (包括体二极管)能否承受高电流?

非常感谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    由于输出电压仅为1.05V、浪涌电流可能不会过大。 但对于该应用、需要考虑的是稳定性。 输出电容太大。 如果您手头上有 EVM、您可以在输出侧尝试使用4700uF 电容器...