This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62864:开关频率问题

Guru**** 2510895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887318/tps62864-switching-frequency-question

器件型号:TPS62864

大家好、

我的客户设计 TPS62864的系统电压范围为3.3V 至1.05V、电压范围为3.3V 至0.65V、性能良好、但对开关频率有疑问。 客户检查了频谱、然后发现输出电压轨中有两个纹波频率。 一个是2.4MHz、另一个是2.6MHz。 客户不知道输出轨中如何出现2.6MHz 纹波? 团队可以帮助评论吗?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent Chen、

    您能否与我们分享具有电容器基准的客户原理图?

    您是否知道客户使用什么设置进行此测试?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    您在这里有任何更新吗?

    非常感谢!

    此致、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    我没有听到您的反馈。

    还有其他问题吗? 您这边的一切都好吗?

    如果您想重新打开该线程、由于不活动、我现在将关闭该线程。

    请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    很抱歉耽误你的回答。  

    下面是客户的 SCH。 输出电容器和电感器的器件型号为22uF/Murata GRM188B30J226MEA0和470nH/Murata DFE18SANR47MG0L。 客户在其系统上测量了波形、因此负载是系统负载而非固定负载。 系统 在上电后将器件更改为 FPWM 模式、以获得更低的输出纹波。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    很抱歉耽误你的回答。  

    下面是客户的 SCH。 输出电容器和电感器的器件型号为22uF/Murata GRM188B30J226MEA0和470nH/Murata DFE18SANR47MG0L。 客户在其系统上测量了波形、因此负载是系统负载而非固定负载。 系统 在上电后将器件更改为 FPWM 模式、以获得更低的输出纹波。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    我建议、为了最大程度地减小2.6 MHz 峰值、也要使用 特定的电容值对以下电容进行滤波:

    也可以通过确保布局按照指南和 d/s 中的示例进行改进

    使用与推荐的0.24nH 电感值不同的电感值可能意味着系统以稍微不同的频率运行。

    此时、客户是否会看到此2.6MHz 对其系统产生影响?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    2.6MHz 不会影响系统性能、客户只是想知道为什么它看起来是2.4MHz 预期频率之外的另一个开关频率。 我发现不同的负载电流会影响开关频率、变体负载电流是否可能导致两个开关频率?

    非常感谢。

    陈文森