This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:将固件代码下载到 UCD3138ACCEVM149

Guru**** 2557220 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874116/ucd3138accevm149-download-firmware-code-to-ucd3138accevm149

器件型号:UCD3138ACCEVM149
主题中讨论的其他器件: UCD3138

您好!

在 UCD3138ACCEVM149的用户指南中、我卡在第7节中、因为我没有 EVM 的固件文件。 在哪里可以找到 UCD3138ACCEVM149的固件文件?  

这可能是相关的、但当我使用 Fusion Digital Power Studio 并尝试使用"设计"选项卡时、会出现致命的程序错误。 这是否与固件有关?

谢谢你  

罗俊仁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lobert、

    UCD3138ACCEVM149只是一个连接到主板的控制卡。

    您感兴趣的电源拓扑是什么?

    您可以下载其中一个固件并使用以下组件对 EVM 进行编程:

    http://www.ti.com/product/UCD3138/toolssoftware (查看软件部分中的固件)。

    例如、这一个用于 LLC 拓扑:

    http://www.ti.com/tool/UCD3138FW-FBLLC

    如果您只是想了解 UCD3138、那么以下固件最适合您:

    http://www.ti.com/tool/UCD-TRAINING-LABS

    你是对的。 如果没有固件、Fusion Digital Power Studio GUI 将在  "设计"选项卡中遇到问题。

    因为该选项卡负责在 固件中配置环路补偿参数。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您提供的信息!

    谢谢你  

    艾伯特