This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78060W:热建模

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PTN78060W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873261/ptn78060w-thermal-modelling

器件型号:PTN78060W

大家好、

你好。

我们的客户希望获得适用于 PTN78060W 模块的精确热模型。 考虑到其电气工作限制、他确定了器件将表现出的最大功率耗散为~1.5W。 他需要知道1.5W 是由组件本身耗散、还是由该板表面的几个组件耗散?

此外,他还询问我们是否可以向他提供任何信息,如电路板的基本布线原理图和/或装配件上的主要组件部件号。 如果我们可以向他提供任何这些信息,他就可以根据这些组件的负载来确定这些组件的功率耗散。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    它将在电路板表面的组件上耗散。 我们识别器件的主要热组件(例如功率 FET、电感器等)。 数据表中的温度降额与输出电流间的关系曲线指定了应用条件(环境温度、输入和输出电压)的输出电流。

    我将尽快返回给您有关所需信息的信息。 我认为我们无法分享这些信息。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    非常感谢您对此做出的及时响应。  
    关于所要求的信息、我希望能提供、但如果无法分享、我希望
    我们仍然可以为客户提供一些替代方案。

    非常感谢!

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我将就这些请求离线联系您。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我在您的 TI 电子邮件中收到错误。 请确保离线联系我。 希望很快收到您的回复。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    对此我深表歉意。 我们在这里有一封通用电子邮件。我将与您联系。
    因为这将离线。 我现在将关闭帖子。

    感谢您的支持!

    艺术