This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于 HiZ 状态

Guru**** 2510665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900728/bq25898d-about-hiz-state

器件型号:BQ25898D
主题中讨论的其他器件:BQ25890

您好!

我对 HiZ 状态有4个问题。


第9.2.3.1节中说、在高阻态期间、VBUS 小于 IVBUS_HIZ。
请告诉我 IVBUS_HIZ 的当前值。


2.如果将 REG00的 EN_HIZ 设置为1-Enable、它是否处于 HiZ 状态?


3.如果设置为“启用”,它是否会保持高阻态,直到设置为“禁用”?


4、是否可以检测 HiZ 状态下的输入被移除(VBUS_GD)?

我可以通过 I2C 访问寄存器吗?
是否可以输出中断?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于1、IVBUS (HIZ)规格是第8页电气规格表中的第二项。  VBUS=5V 时、它的典型值为15uA、最大值为35uA。

    关于2、如果您设置 EN_HIZ=1并禁用看门狗计时器、IC 将保持高阻态、直到通过 I2C 或 VBUS 将其恢复为0并被移除和替换。

    关于第3项,见上文第2项。

    关于第4条,是的。  VBUS_STAT 和 PG_STAT 位在 HIZ 中仍可正常工作、并可通过 I2C 进行访问。  移除 VBUS 的 INT 也起作用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于2)、如果移除 VBUS 然后重新连接、EN_HIZ 寄存器值是否会自动切换为0?

    以下是其他问题。

    当 EN_HIZ 寄存器设置为通过 DPDM 检测进行 DCP 检测后启用时、DSEL 是否为低电平?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、VBUS 重新连接返回 EN_HIZ 为默认值0。

    关于 DSEL、从第6页的引脚说明中:

    在输入源类型检测期间、引脚驱动为高电平以指示 bq25890 D+/D-检测正在进行、需要控制 D+和 D-信号。

    检测完成后、当检测到 DCP、MaxCharge 或 HVDCP 时、该引脚保持高电平。 当检测到其他输入源类型时、该引脚返回低电平

    此致、

    Jeff