主题中讨论的其他器件:BQ25890
您好!
我对 HiZ 状态有4个问题。
第9.2.3.1节中说、在高阻态期间、VBUS 小于 IVBUS_HIZ。
请告诉我 IVBUS_HIZ 的当前值。
2.如果将 REG00的 EN_HIZ 设置为1-Enable、它是否处于 HiZ 状态?
3.如果设置为“启用”,它是否会保持高阻态,直到设置为“禁用”?
4、是否可以检测 HiZ 状态下的输入被移除(VBUS_GD)?
我可以通过 I2C 访问寄存器吗?
是否可以输出中断?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 HiZ 状态有4个问题。
第9.2.3.1节中说、在高阻态期间、VBUS 小于 IVBUS_HIZ。
请告诉我 IVBUS_HIZ 的当前值。
2.如果将 REG00的 EN_HIZ 设置为1-Enable、它是否处于 HiZ 状态?
3.如果设置为“启用”,它是否会保持高阻态,直到设置为“禁用”?
4、是否可以检测 HiZ 状态下的输入被移除(VBUS_GD)?
我可以通过 I2C 访问寄存器吗?
是否可以输出中断?
此致
您好!
关于1、IVBUS (HIZ)规格是第8页电气规格表中的第二项。 VBUS=5V 时、它的典型值为15uA、最大值为35uA。
关于2、如果您设置 EN_HIZ=1并禁用看门狗计时器、IC 将保持高阻态、直到通过 I2C 或 VBUS 将其恢复为0并被移除和替换。
关于第3项,见上文第2项。
关于第4条,是的。 VBUS_STAT 和 PG_STAT 位在 HIZ 中仍可正常工作、并可通过 I2C 进行访问。 移除 VBUS 的 INT 也起作用。
此致、
Jeff
您好!
是的、VBUS 重新连接返回 EN_HIZ 为默认值0。
关于 DSEL、从第6页的引脚说明中:
在输入源类型检测期间、引脚驱动为高电平以指示 bq25890 D+/D-检测正在进行、需要控制 D+和 D-信号。
检测完成后、当检测到 DCP、MaxCharge 或 HVDCP 时、该引脚保持高电平。 当检测到其他输入源类型时、该引脚返回低电平
此致、
Jeff