This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:设置电池温度范围

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891768/bq24650-setting-battery-temperature-range

器件型号:BQ24650

您好、您是否有计算 RT1和 RT2电阻器值的 Excel 工作表?

等式7和8中的数学比我想相信我在手动执行它时得到的值要大一点。

我正在查看一个使用2.55k 上拉至 VREF 和8.06k 下拉至 GND 的设计。 所声称的温度范围是-20C 至+65C:它们是否正确计算了这些温度?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    请问您使用的是什么热敏电阻? 这是确定电阻网络如何随温度变化的关键部分。

    但是、为了便于您开始使用、我们提供了一个 Excel 电子表格来帮助您计算温度范围。 在产品文件夹中、转到技术文档、应该有一个 bq246xx 计算工具。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。