This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 是否具有 OOA 轻负载运行模式?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871911/bq24780s-does-bq24780s-have-ooa-light-load-operation-mode

器件型号:BQ24780S

你(们)好

BQ24780S/24781在开关频率超过25kHz 的轻负载情况下是否具有 OOA (音频输出)工作模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    BQ2478080没有用于轻负载 的 PFM (脉冲频率调制)模式、因此开关频率始终为600kHz/800kHz/1MHz。  它在轻负载时具有 DCM 和异步开关(数据表中为7.3.6.2和7.3.6.3)--但这些特性都不会改变开关频率。

    我们的一些其他器件、例如 BQ2571x、在轻负载条件下具有 PFM 模式、这些器件还具有 OOA 功能、可确保 PFM 频率保持在25kHz 以上、但 BQ2478080不需要这种模式、因为它没有 PFM 开关。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve  

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的快乐!

    Steve