This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:选择振动元件

Guru**** 2387050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900166/bq25505-choosing-vibration-element

器件型号:BQ25505

大家好、

我们正在设计智能底座、我们愿意将能量收集(通过单步走)集成为辅助充电系统。 我们选择了 bq25505充电器、现在我们将研究振动元件。 我们正在寻找压电式模块。

您是否必须为我们的应用推荐任何与 bq25505兼容的压电式模块? 正如我提到过的、这将只是一个辅助充电系统、我们不希望涵盖我们的全功率负载。

提前感谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    遗憾的是、我没有特定的振动元件。  请记住、充电器必须始终升压、以便 VMPP << VBAT_OV<5.5V 最大值。  您可能需要在元件上使用齐纳钳位来保护 BQ25505输入。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    首先、感谢您的回答!! 不过、我还有一些其他问题。

    1."充电器必须始终升压"是什么意思?

    2. VMPP 是 VOC_SAMP 吗?

    3.您如何选择 Rsumoc = 20MΩ?

    4.您如何选择 VREF_SAMP = 0.14V?

    提前感谢  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     充电器的 VBAT_OV 必须高于 VMPP 设置。  如果不是、充电器会在 VIN_DC 上打开一个连接到 GND 的 FET 以降低输入电压并防止电池过压。

    2.是的。

    3.为防止输入源加载,我们建议使用20Mohm,但您可以使用较低的电阻值。  如果您增大、VOC_SAMP 引脚上的泄漏会成为一个问题。

    4、当时、我记得某种高阻抗源的 VOC=1V、VMPP=0.14V。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 但是、我认为有一个拼写错误。 VMPP 应为0.4V、而不是0.14V

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    你是对的。  我将为下一次数据表更新进行记录。

    此致、

    Jeff