This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:完全集成的 PMIC

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24080, TPS62740, BQ25120A, TPS62802, BQ25155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873979/bq25120a-fully-integrated-pmic

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:bq24080TPS62740TPS62802BQ25155

尊敬的:

市场上是否已经有一个完全集成的 IC、它将以下 IC 块组合在一起、用于为可穿戴式 Li+/LiPo 供电?

  • 电池充电器单元(参考 bq24080)
  • 欠压/过压和短路保护(参考具有内部 FET 的 BQ29702)
  • 电量监测计(BQ27421)
  • 具有子负载控制功能的1.8V 降压转换器、如 TPS62740中所示

我发现 BQ25120A 是用于集成降压转换器(然而、可配置且不固定为1.8V)和电池充电器的 IC、但我没有找到电量监测计或保护装置的集成。

因此、市场上是否会有一个完全集成的 IC、它将以下 IC 块组合在一起、用于为可穿戴式 Li+/LiPo 供电?

此致、

Tom

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    BQ25120A 具有充电器+ BUVLO (用作欠压切断)+直流/直流转换器(1.8V 或其他)+电池监控器(用作5巴指示灯的良好参考)

    我们还发布了 BQ25155、它具有 ADC、但需要您自己的算法来执行监测功能。 它与 TPS62802器件搭配使用、可实现小于16mm2的小尺寸解决方案。  

    请告诉我们您是否对这些器件感兴趣。  

    此致、

    Gautham