This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:用于负载共享控制器的高电压、高侧电流感应应用

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, INA139, TL431, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900416/ucc29002-high-voltage-high-side-current-sensing-application-for-load-share-controller

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: INA139TL431UCC25600

您好!

我正在设计一个在24V 功率级上使用 UCC29002的项目。 参考数据表、图5建议了适用于高压应用的电路配置、但建议的此电路不适用于我的项目、因为24V 功率级与5.1V 和3.3V 功率级共享相同的接地。 这意味着我必须沿着正24V 电压轨放置检测电阻器、并且我需要执行一些权变措施来保持 CS+、CS 和 ADJ 引脚上的安全电压电平。 我有几个问题:

1.您能给我一个电路配置的建议吗?这个电路配置将沿着正24V 电压轨从感测电阻器输入 CS+和 CS-上的安全电压电平? 我计划在检测电阻器上插入 INA139电流分流监控器、并使其输出进入采用同相放大器配置的 UCC29002的电流感应放大器。 这是个好主意吗?

2. 24V 功率级具有基于 TL431的反馈电路和光耦合器组合。 我想问一下如何有效地将 ADJ 引脚连接到这种高电压反馈电路上。 是否有办法做到这一点?

谢谢、
切斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chester

    随附的参考文档详细介绍了有关 UCC29002负载共享控制器应用问题的建议。
    第8页显示了具有高电压输出的高侧电流感应的推荐电路。

    您可以将 CS+、CS-输入电平设置为处于 CS 放大器的工作电压范围内、并且无需使用 INA1139等器件。
    我熟悉的所有应用都将电阻分流器与内部电流感应放大器配合使用。

    我不理解你的第二个问题。 您所控制的电源模块需要具有单独的输出和感应线路。
    VOUT 和 SENSE+之间有一个小电阻器(通常为100欧姆左右)。
    UCC29002控制 S+上的信号。
    这将控制电源模块内的反馈信号、并相应地升高或降低 Vout。
    将 TL431与光耦合器配合使用可能是该反馈环路的一部分、UCC290002设计为此类系统运行。

    此致

    Johne2e.ti.com/.../0726.UCC29002_5F00_REF.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢有关 CS+和 CS-引脚输入的建议。 我曾尝试过第8页上显示的配置、但电阻分压器的电压高于4V。 由于 CS 引脚上的电压不得超过建议的4V、因此我将再次尝试使用来自分压器的大约2V 电压并检查响应。 我希望这次能取得更好的结果。

    参阅第8页电路、您能告诉我以下内容吗:

    连接到 ADJ 引脚5的 NPN BJT 的用途是什么?

    2. TRACE +SENSE 将如何连接到电源模块? 在我的项目中、由 UCC25600控制的24V 功率级(全桥 LLC)。

    3.您的产品系列中是否提供了更适合高电压应用的负载共享控制器、该控制器在引脚配置方面是相似的?

    谢谢、此致、

    切斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特,您好!

    该晶体管将 ADJ 上的电压限制为等于 VDD-0.7V、因此将 ADJ 从 Vout 缓冲

    如果您参考 UCC2500 EVM 的原理图 、则可以将+SENSE 连接到 TP21

    与 UCC29002相比、没有比您描述的应用更好的负载共享控制器。

    此致

    John