This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430的计算示例

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887854/tps5430-calculation-example-of-tps5430

器件型号:TPS5430

您好!  请告诉我如何计算第16页数据表中的主要参数(公式7、8)。

如何查找

图<3357>来自何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    `d、我问如何在143mA 中找到 RMS 纹波电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关电压模式控制环路、请参阅第9.1.3节

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5145.pdf

    对于 RMS 纹波电流、您需要首先计算占空比、然后知道电感器的上升时间和下降时间、这意味着您具有 I (t)函数。 然后从0ton 和 ton-toff 积分 I (t)^2、然后您可以得到140mA 的 IRMS

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  还没有弄清楚、是否有更详细的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请在3.1.1查看以下应用手册

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daniel! 谢谢)

    在我的求解中,我得到的 ton=0.65*10-6 c 和 toff=1.344*10-6 c。这是真的吗? 最后、我得到了19uA 的电流纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以下载以下软件以检查结果

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好! 第一次看的时候很棒的应用! 我的 TON TOFF 是相同的、但 RMS 电流纹波是n`t μ A、因此(在程序中为250mA)。 我想`d 我的公式。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您错过了频率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在公式中的位置是什么? 请写信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daniel! 我`s 了 RMS 电流公式、并求出了与程序 T Ü V TI 不同的结果。 我的值是0.6uA! 我将数字改为零,而是0.65*10^-6,而 T -1.34*10^-6。 然后、我首先计算了未定义积分:1/3*(输出电流^3、其中输出电流= 3A)。 最后、我计算了定义的积分。

    也许我犯了个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    字符的作用是什么 ?

    我得到了1、769A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    t 是时间、电感器电流随时间函数、没有 t、您如何通过 dt 获得积分结果、它将是一个恒定值?

    我认为您的问题与我们的产品规格或应用无关、 请弄清楚 RMS 是如何由您自己定义的。  那么您可以知道该公式的含义。 您还需要根据我发送给您的软件和应用手册了解电感器波形。  

    谢谢