This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:Excel 设计电子表格

Guru**** 2390955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899473/ucc256404-excel-design-spreadsheet

器件型号:UCC256404

尊敬的 TI:

我对 UCC25640x 设计计算器有几个问题、如下所示。

  1. 对于 LL/SS、为什么电芯中的实际 Vssinit -'C208'为0V? 虽然在方案5中 LL/SS 引脚被内部1.2kOhm 下拉、但不应达到0V。 在13V Vrvcc 的情况下、实际 Vssinit = 13 x 1.2k//316k /(1.2k//316k + 549k)= 0.0282V。
  2. 是否可以启用"表和计算"选项卡? 我在 LL/SS 计算中处于"黑盒"中。
  3. 单元格中的 Issup 值-'C197'为37.5uA、而其数据表中的值为36uA。 我们应该遵循哪种价值?

4、单元格中的公式"C193"涉及实际 OVP 值、这是不正确的、对吧? 电池中的实际 OVP 值-'C192'应该是电池中的上部电阻值-'C188'、对吧?

ꚙ、如果基于 mg 与 FN 曲线上的 Mg_T Ü V 得出的空载开关频率高于最大开关频率、因为它会在低负载时进入突发模式、这是否正常?

6. UCC256404最大开关频率是否为350kHz?

此致、

KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VHello KK、

    感谢您关注 UCC256404 LLC 控制器。

    以下是对您的问题的回答:

    被认为 Vssinit 电压足够接近零、只需将 C208初始化为0V。  

    2.隐藏的选项卡包含背景计算,组织不是很好,因为它不会显示。  如果您对某些特定 LL/SS 计算有疑问、我们可以帮助您解决这一问题。

    Issup 的标称值最初为37.5uA、但在发布前更改为36uA。  计算器工具错过了此更改。  36uA 是正确的值。

    4.你是对的;有一个错误的单元格引用。  它应该连接到电芯 C188中的上部电阻器。  

    5. 是的,这是可以的。

    UCC25640x 系列能够切换 高达1MHz、但通常低于此频率。  350kHz 的满载稳态频率 是设计目标上限的舒适选择、可在启动、轻负载 和瞬态期间实现更高的频率。     

    感谢您帮助我们发现这些错误。  我们很快将升级计算器工具、但我无法预测 新版本何时可用。
    希望很快就能实现。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的回答。

    我对上一个项目1和其他问题还有进一步的问题

    1. 当 Vssinit = 0V 时、无法根据 UCC25640x 数据表(公式-76)中捕获的上述公式来获取 VTH 值。 Vssinit = 0V 是否正确? 由于无法获取 VTH 值、  因此无法根据其数据表中的公式78和-79获取 LL/SS 上电阻和下电阻值。 如果 Vssinit 不为0V、我们应该如何获取  选项5的 LL/SS 上限和下限电阻值?
    2. 根据其数据表、建议的范围为3V 和4.5V、而不是根据 TI 设计计算器、VCR 引脚电压峰峰值的3V 至5.5V 之间。 哪一项是正确的?
    3. 数据表中 VCP 引脚的共模电压为3V、而设计计算器中的共模电压为3.02V。 哪一项是正确的?

    此致、

    KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    1. 我被告知、上 LL/SS 电阻和下 LL/SS 电阻的计算过程中的值是 Vssinit 的值 、就好像未选择选项5一样。

    2. 3V 至5.5V 适用于建议的范围。

    VCM 为3.00V。  计算器开发完成后、与之前的3.02V 相比、数据表规格表中的典型值略有调整。 与典型值相差20mV、结果相差不到1%。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    TI 能否共享电池的计算详细信息-'C202、'C204、'C205'、'C208'和'C209'?

    此致、

    KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    很抱歉我的回复延迟了。

    您询问的电池单元执行数据表中第9.2.2.19节的计算过程。

    您的单元格引用似乎基于 Excel 计算器工具 SLUC675A 的早期版本。
    这最近在 TI 网站上更新到了 SLUC675B、我无法访问旧版本。

    请下载此新版本、并确保您拥有最新的数据表版本。

    此致、
    Ulrich