This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25017:基于特定条件的 RΘja Ω、焊接覆盖范围为0%-100%

Guru**** 2391385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870527/lm25017-the-r-ja-based-on-specific-condition-from-0--100-soldering-coverage

器件型号:LM25017

您好!

您能否根据热焊盘上0%- 100%焊接覆盖范围的特定条件向您的热建模团队提问?

图层:2.

电路板厚度:1.6mm±0.19

铜厚度:18um

面积:95mm x 85mm


预期的图形如下所示

器件型号:

LM25017HSOIC (DDA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    让我尝试与建模团队联系、并就此与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们、如果您知道我们何时能够向客户分享、因为客户需要快速分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您正在寻找的可订购器件 - LM25017MR/NOPB 吗?

    请确认快速访问。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ankit-San

    完整的器件名称如下所示。

    LM25017HSOIC (DDA)

    获得仿真结果需要多长时间?

    一般来说、当我向不同业务部门询问时、我的经历需要2~3周。

    但客户需要快速评估、我是否可以让您知道估算需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    我预计这些请求将在下周结束前完成。 尽管 这些器件的数据趋势与您提供的示例图形非常相似

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gupta-San。

    感谢您的支持。

    我们将等待它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    请在附件中找到报告。

    e2e.ti.com/.../LMR25017_5F00_Thermal_5F00_Resistance_5F00_vs_5F00_Solder_5F00_Coverage.pptx

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师