This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在单板中合并高电压和直流信号的 PCB 布局指南。

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897100/pcb-layout-guidelines-for-merging-high-voltage-and-dc-signal-in-single-board

主题中讨论的其他器件:UCC28710UCC28742

您好!

在我们的项目中、我们使用输入电压230V 线路、具有共模扼流圈、差分噪声消除和滤波器。 我们将生成24V @ 2A 的电压。 从24V --> 5V --> 3.3V --> >1.5V --- >1.1V。

5V、1.5V、3.3V 和1.1V 电压轨用于数字 IC 和数字部分。   

问题:

在单个电路板中组合高压交流和直流电源的 PCB 布局指南? 请提供用于合并电路板的资源(布局文件、原理图)。

2.挑战是什么以及如何克服" 将高压交流和直流电源组合在单个电路板中的 PCB 布局指南"中涉及的挑战?高压和数字电路板的组合

3.如何隔离电路板中的高压和低压电源轨? 高压交流电应增加噪声并干扰数字线路

4.如何为合并的高电压和直流信号板选择 PCB 堆叠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas

     用于交流/直流电源转换的设计、如 PMP9041。  此设计使用我们的离线反激式控制器 UCC28710将高压交流电压降至低压直流电、同时提供电隔离。  有关 PCB 布局示例、请参阅此参考设计。  建议在隔离边界上保持高电压和低电压电路之间的物理隔离、以防止干扰。

    下面是我们建议查看的一些其他配套资料、以了解交流/直流电源转换的基本原理  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric Faraci、

    感谢我介绍 了您提到的 SMPS 和反激式转换器的 PCB 布局技术文章。 我需要有关 合并数字电路(MCU 和其他 IC 等 IC 的数字信号)和高电压(440V)的 PCB 堆叠注意事项的信息。 我想了解如何合并电路板、而不是 SMPS 或数字电路的 PCB 布局等单个主题的信息。 请回答在单个 PCB 上合并高电压(440V)和数字电路的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas

    我们建议您使用隔离式开关模式电源、例如采用 UCC28742的反激式电源、将440V 转换为低电压直流电源。  该反激式功率级将提供电隔离。  在低压直流侧、电压将足够低、足以为您的数字电路供电、并且不会影响信号质量。

    为了确保高压信号不会耦合到低压侧、建议 PCB 布局的设计方式应确保 HV 和 LV 侧之间存在物理线路。  只有跨越隔离边界的组件、例如变压器、y 电容器和光耦合器、才会跨越该边界。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在我们的项目中、我们仅使用隔离型反激式转换器。

    1.您能否详细阐述并解释一下声明"以确保高压信号不会耦合到低压侧建议 PCB 布局的设计方式应确保高压侧和低压侧之间存在物理线路。 "?。
    2.请提供一些参考设计和参考 PCB 布局以了解上述陈述(第1点)?

    3.您认为高压和低压(数字 IC、如 MCU、处理器)的 PCB 堆叠是相同的吗? 比如、当我们讨论多层电路板时、例如 PCB 中的 FR4材料和内核、即使是高电压也是一样的?

    4.请告诉我在合并高电压和低电压电路部分时需要考虑哪些堆叠(PCB)(在层指南方面)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas

    您可以参考我们的 EVM https://www.ti.com/tool/UCC28742EVM-001 、以作为 PCB 布局的示例。   在该 EVM https://www.ti.com/lit/ug/sluubu4b/sluubu4b.pdf?ts=1588166135987的用户指南中 、您可以看到该 PCB 的图像。  如果您仔细查看 PCB 的配置方式、则具有高电压(HV)的所有电路都位于隔离边界的一侧、而所有具有低电压(LV)的电路则位于另一侧。  这种物理隔离可防止意外耦合。  HV 和 LV 电路的 PCB 可以完全相同。  唯一的主要区别是 HV 网需要保持适当的间距以防止拱起。

    此致、

    Eric