This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:基于特定条件的 RΘja Ω、焊接覆盖范围为0%-100%

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870526/lmr23610-the-r-ja-based-on-specific-condition-from-0--100-soldering-coverage

器件型号:LMR23610

您好!

您能否根据热焊盘上0%- 100%焊接覆盖范围的特定条件向您的热建模团队提问?

图层:2.

电路板厚度:1.6mm±0.19

铜厚度:18um

面积:95mm x 85mm



器件型号:

LMR14006YDDCR  

LMR23610ADDAR (DDA)

预期的图形如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    如果我们能够提供所需的信息、让我尝试联系建模团队。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们、如果您知道我们何时能够向客户分享、因为客户需要快速分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    我预计这些请求将在下周结束前完成。 尽管 这些器件的数据趋势与您提供的示例图形非常相似

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gupta-San

    谢谢您的回复。

    我们会等它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    请在附件中查找报告。   

    e2e.ti.com/.../LMR23610_5F00_Thermal_5F00_Resistance_5F00_vs_5F00_Solder_5F00_Coverage.pptx

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师