This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54627:TPS54627 -在加载时进行分解

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891973/tps54627-tps54627--break-down-when-it-is-loaded

器件型号:TPS54627

您好!

我在电路板中使用过 TPS54627、您可以在上看到原理图和 PCB 布局。

因此问题是它在无负载条件下工作,但当它作为1A/5V 负载时,IC 会损坏。

您能否与我分享您对此的看法?

顺便说一下,在12V 电源下有1000uF 的电容,原理图中没有显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eren:

    我仍然建议在 VIN 引脚附近添加一个0.1uF+22uF 电容 以抑制高频噪声、1000uF 太大、我甚至无法在您所示的布局中看到它。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ın 今天上午我解决了休息问题,但现在问题是输出不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eren:

    您是如何解决中断问题的?

    您能否测量包括输入电压、输出电压、SW 在内的不稳定波形?  

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原子在于散热表面和顶层、我 焊接了靠近散热焊盘的材料。

    这是无负载条件下的 SW (在输出电感前面)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不支持该器件、但我想我碰巧在原理图中看到了这个问题。 VBST 电容器连接到电感器的错误侧。