This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:电池保护和监控、休眠、电池平衡、智能充电

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050, BQ2980, BQ77915, BQ25710, EMB1499Q, EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873079/bq4050-battery-protection-and-monitoring-hibernation-cell-balancing-smart-charging

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ2980BQ77915BQ25710EMB1499QEMB1428Q

您好!

以下 E2E 主题将我引导至 BQ4050和 BQ40z50。 我可以为实施提供一些帮助吗?
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/871568

休眠

我们需要我们的电池保护 IC、以便能够根据 MCU 的命令打开充电和放电 FET、或者在中出现故障。 然后、在连接充电器之前、保护 IC 应使负载保持断开状态。 例如、与 BQ2980和 BQ77915相同

看起来 BQ4050/BQ40z50 ManufacturerAccess() MAC Shutdown 功能将完全实现这一点。 (1)您能确认吗?
第41页的第5.4.2节- www.ti.com/.../sluuaq3.pdf

(2)上面链接的技术参考手册适用于 BQ4050、但也适用于 BQ40z50吗?  

系统存在与关断之间的关系

SHUTDN 和 PRES 特性共用一个引脚。 (3)我们如何选择要使用的功能? 我在数据表中找不到它。

(4)我们是否需要启用 SHUTDN 功能(禁用系统存在功能)才能使用 ManufacturerAccess() MAC Shutdown 功能,还是这是一个单独的功能?

智能充电器

由于 BQ25710具有 OTG 功能、因此我们将其视为我们的智能充电器。 (5)为了使 BQ4050/BQ40z50和 BQ25710进行交互、它们是否只需要位于同一 SMBus 上、或者涉及更多步骤?

BQ4050/BQ40z50数据表的第24页中提到了这一点。
"使用 SMBus 广播向智能充电器报告恒流充电所需的适当充电电流和恒压充电所需的适当充电电压" https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq4050.pdf#page=24

(6) BQ4050/BQ40z50如何知道在智能充电中要与 BQ25710协商的电压和电流?

 

主动平衡

(7) BQ4050和 BQ40z50中的内置无源平衡是否可以由 MCU 禁用?

我被告知 BQ4050/BQ40z50可以与 EMB1428Q 和 EMB1499Q 连接以添加主动平衡,但通过查看数据表看,BQ4050/BQ40z50没有合适的引脚与 EMB1428Q/EMB1499Q 交互。 (8)它们如何连接?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    我看到您发表了很多问题。 我需要一些时间来准备答案。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq4050和 bq40z50的 TRM 是类似的。 对于常见功能、应该是相同的、但 bq4050的 TRM 如下所示:

    http://www.ti.com/lit/ug/sluuaq3/sluuaq3.pdf (bq4050)

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubu5a/sluubu5a.pdf (bq40z50-R3)

    功能选择取决于您的系统。 您需要参阅 TRM、在 EVM 上进行测试、并确定所需的功能以及该功能的工作原理。

    禁用被动平衡、只需在 TRM 中搜索即可。 只需禁用平衡位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy、

    我期待您的答复:)

    谢谢 Kang、

    你很好地回答了我关于 BQ40z50 (2) TRM 的问题、但我无法接受你的答案作为这个主题的解决方案、因为其他问题仍然没有得到解答。 问题(3)是关于如何配置 IC、而不是关于我的应用所需的功能。 谢谢你们:)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您可以通过不启用平衡来禁用平衡。 我们在 bq4050和 bq40z50-Rx 上都有此命令。