This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:对于 TPS53353、EN 和 Vout 上升之间的加电延迟为600us (Vo=0.8V)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900866/tps53353-the-power-on-delay-between-en-and-vout-rise-is-600us-for-tps53353-vo-0-8v

器件型号:TPS53353

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS53353。  EN 和 Vout 上升之间的加电延迟为600us。 您知道原因吗?   我们无法在数据表中找到相关信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    从使能到 TPS53353输出电压上升的延迟通常为250us。  如果 VDD 和 VREG LDO 输出   在使能之前未上电、以便 TPS53353已上电并完成了开关频率和软启动时间的引脚检测、则在 IC 完成加电校准和引脚检测时、延迟可能会更长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢。 现在已经很清楚了。 只需检查延时时间是否具有最大值、 例如在1ms 内。 它们板上有许多器件、需要 排列 顺序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    该器件应在发生以下两个事件后启用:

    1) 1)在使能的上升沿之后高达375us

    2) 2) VREG 超过4.2V 后长达1.5ms

    VREG 达到4.2V 和使能引脚检测所需的时间取决于 VDD 电压和用于旁路 VREG 的电容大小。