This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电流合成器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901284/ucc28070-current-synthesizer

器件型号:UCC28070

您好!  


请问 Rsyn 公式中的额定零偏置升压电感是多少?  

以及如何在 UCC28070设计 Excel 工具中计算 Rsyn?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    UCC28070需要根据 FET 漏极电流(CSA 和 CSB)计算电感器电流的下斜率

    为此、它对内部电容器进行峰值充电、并以 Rsyn 电阻器编程的放电电流对该电容器进行放电。
    当栅极驱动器关闭时,该电容器会放电,电容器上的电压会模拟升压二极管电流。
    计算器使用数据表中的 Rsyn 方程。

    您可以使用 小信号电感表测量 LB 或向供应商申请该值。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但我仍然无法理解该参数是什么。 这是升压电感器的某个参数吗?