This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R3-DEVICE-FW:器件由电源连接供电

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873486/bq40z50-r3-device-fw-device-supplied-by-power-supply-bugging

器件型号:BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

您好!

我使用 的是 BQ40Z50-R3。 当我使用电源测试 PCB 时、我有一个错误(例如在将 golden 文件加载到 bqMtester 之后的生产中、我们需要使用测试仪测试 PCB、没有电池、只有电源)。 如果我使用 PSU 的开/关开关、bqstudio 无法检测 到 BQ40Z50-R3 (非通信)、我需要短接 Vbatt +和 Vpack+以激活通信。

但是、如果我手动将 Vbatt +插入 PSU、则 bq studio 会与 BQ40Z50-R3通信  、并且 Vpack+已激活。(无需短接)

有什么想法吗? 我假设电压的上升时间是问题所在。

此致、

Clemente2e.ti.com/.../export-TI-bug-power-supply.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    您将需要将其短路。 您应该探测 PBI 以及 VCC 和 PACK 引脚、以查看这两种方法之间的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    差异是上升时间、当使用开/关开关时、时间超过50ms、PBI 卡在0V。

    您是否有关于 Vbat 最大上升时间的信息? 何时认为上升时间过长并触发故障?

    此致、

    Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我认为 Vbat 没有特定的上升时间。 您能否绘制两个波形并显示正在工作的波形、而 PBI 没有卡住?