请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R3-DEVICE-FW
您好!
我使用 的是 BQ40Z50-R3。 当我使用电源测试 PCB 时、我有一个错误(例如在将 golden 文件加载到 bqMtester 之后的生产中、我们需要使用测试仪测试 PCB、没有电池、只有电源)。 如果我使用 PSU 的开/关开关、bqstudio 无法检测 到 BQ40Z50-R3 (非通信)、我需要短接 Vbatt +和 Vpack+以激活通信。
但是、如果我手动将 Vbatt +插入 PSU、则 bq studio 会与 BQ40Z50-R3通信 、并且 Vpack+已激活。(无需短接)
有什么想法吗? 我假设电压的上升时间是问题所在。
此致、