This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A 最大充电电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891737/bq25703a-bq25703a-max-charge-voltage

器件型号:BQ25703A

大家好、

我对 BQ25703A 完全充电检测有疑问。

我的客户将"最大充电电压"=8.384V。
为了通过 MCU 检测充满电、它们使用以下条件。
VBAT≧8.384V
ICHG≤64mA

但是、内部 ADC 读取电压不会达到8.384V、但 bq25703A 停止充电、因此 MCU 不再知道是否已充满电。

最大充电电压的误差和 ADC 的误差可能会解决这个问题、因此它们会将最大充电电压从8.384V 降低到8.384V。

这里的问题是、它们应该设置什么最大充电电压?

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    这可能是 VBAT 内部 ADC 读数的结果。 ADC 是一款 LSB 为64mV 的8位 ADC、因此它没有超精细分辨率。

    实际上、大多数客户都依赖于外部高精度电池电量监测计来确定充电周期的结束时间。 这是我对客户的建议。 如果他们想要使用充电器的内部 ADC、我建议将 ADC 阈值选择为64mV 或低于8.384V 的128mV 作为标准的一部分。

    此致、

    Joel H