This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401RGWT

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891978/tps74401-tps74401rgwt

器件型号:TPS74401

我 想知道第一个 TPS74401的 PG 控制第二个 TPS74401的 EN 以控制上电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    是的。 这是可能的。 唯一需要考虑的是、PG 会在目标 电压的大约90%处置为有效:

      

    这不是 PG 引脚置为有效的延迟、但您可以使用 SS (软启动)电容器来增加第二个电压轨的软启动时间、以确保第一个电压轨在完全启用第二个电压轨之前处于稳压状态。

    我希望这能回答你的问题。