This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:同时使用 SYNC 和 EN 功能

Guru**** 2507975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873194/lmzm33602-using-both-sync-and-en-functions

器件型号:LMZM33602

您好!

我想同时使用 SYNC 和 EN 函数。  

我的使能信号是3.3V。

数据表不建议这样做。 它提到了与交流耦合同步和 EN 连接到 Vin、或者在使能端被外部切换时打开/关闭。

如果我将上拉电阻器连接到逻辑使能信号而不是 Vin、似乎可以工作、但没有直流电平指示需要保持同步。

我根据数据表参数猜测、它应该高于 EN 阈值(1.55V)+最小值 SYNC 的交流振幅(2.8V/2)= 2.95V

我们将感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    是的、您可以将上拉电阻器连接到逻辑使能信号、而不是 VIN、它应该起作用。 根据 第7.3.5节中的数据表建议、同步振幅峰间最小值应为2.8V、不应超过5V

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您的回答。

    使能信号的最小电压应该是多少才能使两个功能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    电源模块将开始导通并在1.55V 左右切换(使能上升阈值)。 如果您仅将上拉电阻器用作轻上拉、那么1.55V 就足够了。 如果您将电阻分压器用于 UVLO、如我在上一篇文章中提到的同一图所示、则可以使用 表6 了解不同 VIN UVLO 选项的典型电阻器组合。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我认为您忽略了这样一个事实、即我还在应用一个交流波形来实现同步、根据数据表要求、峰间电压至少为2.8V。

    如果直流电平不够高、该波形是否不会导致器件关断?

    此致、

    推测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    我想再次参考 图21。  

    请注意、如果您未使用 UVLO 调节功能、则不需要 Renb。 在这种情况下、您可以想象这与您的应用之间的唯一区别是 RENT 连接到 VIN、而不是 外部使能信号(DC)。   

    回到图21、不带 UVLO 调节功能、由于 VIN 电压上升到1.5V、EN/SYNC 引脚上的电压直接为1.5V、器件将导通。 请参阅 第7.2节 内部方框图。 来自时钟源的同步信号将进入同步检测和振荡器以更改开关频率、而 VIN 电压将通过精密使能端开启器件。 我怀疑有一些去耦合器将交流信号(SYNC)与直流信号(VIN)去耦。 在这种情况下、当应用时钟源来同步器件时、器件不会关断、因为 VIN 处于或高于精密使能上升阈值。  

    此致、

    Jimmy