This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:ALERT 引脚中断

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891985/bq76940evm-alert-pin-interrupt

器件型号:BQ76940EVM

尊敬的所有人:

他们是否有任何机会不会出现警报中断?

因为我看到有一些机会在没有发出警报时出现。 因此,如果出现提示@ 250ms,请分享您的体验。

我相信、如果数据不发生变化、AFE 将不会提供警报中断。 它是否正确?

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    如果状态寄存器发生变化、则会设置警报。  如果没有更改、则不会设置警报。  除故障外、正常警报输出来自 CC_READY。  如果 CC 持续运行并且每次设置警报时状态被清除、则它将在250ms 间隔内发生。  如果警报未被清除、它将不会切换。

    另请注意、CC_Enable 必须与器件大事表同步、当您设置 CC_Enable 时、它可能会及时到达以启动调度程序间隔、结果将在250ms 内可用、 或者、它可能在调度程序间隔开始后到达、并且需要等待250ms 才能启动 CC、因此警报将在启用后设置500ms。