This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:使用电流检测电阻器的电路布局

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900864/ucc28070-layout-of-circuit-using-current-detection-resistor

器件型号:UCC28070

您好!

我之前在下面的螺纹中使用电流感应电阻器获得了有关电路的信息。
我正在考虑该电路的布局。
是否有任何布局信息可用作参考?
我想了解有关如何排列运算放大器以及电流检测电阻器周围布局的信息。

此致、

e2e.ti.com/.../899901

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    布局非常重要、因为您在高电流信号和 tjhe 低电平控制网络之间具有直接的 Ohmic 连接。
    我之前发布的原理图显示了大电流分流电阻器上的差分放大器传感器。
    有两个独立的 OPAMP 封装、因此可直接放置在靠近 A 相和 B 相桥臂的位置。
    这将有助于实现从高电流路径到测量放大器输出的短而直接的布线。
    OPAMP 上有一个小型电容器滤波器、可滤除任何开关噪声拾取。
    UCC28070的 CSA、CSB 输入引脚上还有一个 RC 滤波器。
    该滤波器的电容器应位于 CSA、CSB 和 GND 引脚之间。
    从 OPAMP 到 CSA、CSB 的走线应远离任何高电压开关节点、例如的漏极节点  
    升压 FET。

    此致

    John