This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:将电池直接焊接到电路板上

Guru**** 2867900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873285/bq76925-soldering-cells-directly-to-board

器件型号:BQ76925

我们目前 正在使用此芯片实施6S (最大 VBAT 25.2V)系统。 由于空间限制、我们需要平衡从电路板到电池的导线。 我们是否需要将电池焊接到中以避免损坏 IC?

请注意、 我们有一种电流放大器布置、用于通过 PFET 为微控制器供电、使用 VBAT 作为电流源、并将 V3P3用作基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    数据表中未对此进行说明、但我认为该主题可能具有您所需的答案: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/744068

    EVM 用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/sluu514a/sluu514a.pdf 中还推荐了一个电池连接序列

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。 我们要做的是:BATT、CELL1、CELL2。 CELLN、BATT+与连接。 我们有几个稳压器的行为奇怪(即稳压器电压输出不是3.3V…… 它为4.1-4.3V、有时为1V)。 当我移除最后两节电池时、我通常会得到稳定的3.3V 电压。 在所有电池上都没有看到此问题、但我在一些电池上看到过此问题。 您认为这可能是由我连接电池的顺序引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    这似乎是一种奇怪的行为。 是否有可能某个因素驱动稳压器引脚上的电压? 我不确定电池连接顺序是否会导致这种情况。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我在下面附上了部分原理图。 VCC 3V3正在驱动微控制器。 如果没有 VCTL/V3P3上的电容器、是否可能存在不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    如果 V3P3上没有电容器、我认为这会导致不稳定。 在本应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slua619b/slua619b.pdf)的第6节中、它讨论 了启动期间静态电流大小的影响、这可能会解释观察到的行为。

    此致、

    Matt