This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:在低电流下平稳启动

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901110/tlc5926-smooth-start-at-low-currents

器件型号:TLC5926

大家好、

我对 TLC5926在低电流下的运行有疑问。 我必须提出一个必须平稳缓慢地启动多个 WLED 通道的解决方案。 低电流(<10mA)上的线性度和精度不是问题、但系统必须平稳启动

该器件具有最低的电流增益1/12。 这意味着对于 Imax = 120mA 的系统、可能的最低电流约为10mA。 因此、我们的起点将是10mA。

为了降低启动电流、我建议将2个输出并联到一个 LED 灯串。 在本例中、我们从5mA 开始、而不是将电流增加到60mA、将全局增益降低到30mA、同时启用第二个通道(30*2 - 60mA)、并继续将电流增加到120mA。

第一个问题:是否允许 TLC5926的并行通道?

第二种解决方案是通过以下原理图控制基准电阻:

想法是以唯一的 R5作为基准启动、并且在一段时间内、通过 MOSFET 将 R4并联到 R5。 这将增加基准电流、从而增加 LED 电流。 此时、数字接口将重新计算和更新电流增益。

第二个问题:是否允许"动态"更改 TLC5926的基准电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vsevolod、

    1.是的,并行通道是可以的。

    2."动态"是否意味着第二 个解决方案是结构? 我认为应该可以。