This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:在 VIN 下电上电后器件无法启动

Guru**** 2533800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901071/tps63802-device-does-not-start-after-power-cycling-vin

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件:TPS22975

大家好、

 我的 TPS63802有问题。 问题是、如果我关闭电源 并快速为芯片输入电压加电、它就不会打开。 是已知的芯片问题还是想知道问题可能出在哪里? 请提供建议

此致、

哈比卜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Habib、

    感谢您的参与。

    这不应该发生。

    1. EN 引脚是否连接到 VIN 引脚?
    2. 您能否在关闭和打开器件时获取 VIN、VOUT 和 EN 引脚的示波器图?


    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、感谢您的快速响应。 我通过电子邮件向您发送了设计。 您能不能就此发表评论。

    很抱歉、我发布的问题实际上与负载开关 TPS22975有关、而不是降压/升压转换器。  这可能是由于浪涌电流造成的!

    谢谢、Habib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Habib、

    我没有收到任何内容、您将文件发送到了哪里?

    我在 E2E 上向您发送了一个朋友请求、 在您接受后、您可以通过私人邮件向我发送您的文件。

    此致、
    密耳