This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208EVM-896:未连接负载时具有高电流消耗

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201EVM-715, TPS562201, TPS561208, TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900494/tps561208evm-896-high-current-consumption-without-connected-load

器件型号:TPS561208EVM-896
主题中讨论的其他器件:TPS562201EVM-715TPS562201TPS561208TPS561201

您好!

我测量 TPS56108EVM-896在无负载情况下的电流消耗(转换器处于工作状态、12V 输入、3、3V 输出)、电流消耗为20.8mA。 是这样吗?

TPS562201EVM-715的电流消耗仅为0.45mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TPS561208是 FCCM 版本器件、其静态电流将大于 TPS562201等 Eco-mode 版本器件。 如果您关心它、可以使用 TPS561201。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    没错、但  数据表中 TPS561208的电源电流为590µA μ A、我测量的电流为20mA。 这是一个很大的差异。 您能否证明 TPS561208的电源电流? 因为我更喜欢具有固定开关频率的直流/直流转换器。

    Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    590uA 是非开关电源电流、而20.8mA 是开关电源电流。 这两个电流是不同的。