Other Parts Discussed in Thread: LM5025B, LM5025AEVAL, LM5025A, LM5025
主题中讨论的其他器件:LM5025B、 LM5025A、 LM5025
大家好、我´m 评估 LM5025B 评估板(3.3V@30Aout)、因为需要在宽带频率中进行同步。 我´m 的结果是、对于通过 SYNC 引脚进行的大频率变化、如果从200kHz 到400kHz 发生变化、在大约900mV 的3.3V 输出上会出现高下冲。 这种行为是否符合预期? 在频率变化后、负载似乎会增加、并且需要一段时间稳定。
如何避免如此高的过冲有什么帮助?
我还有一个与评估的反馈环路相关的问题。 在 III 型补偿器之后、还有一个额外的滤波器:
第二级的功能是什么?
我´m 使用以下数据扩展表来了解评估板不同参数的计算:
www.ti.com/.../sluc655
我看到钳位电容器的计算值与 PCB 的最终值之间存在差异。 它是计算出的值的10倍、为什么要使 CCL 更大? 这会限制控制环路带宽、因为由 CCL 和 LMag 形成的双极点的频率将更低。
正在等待更新。
非常感谢、