This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225C:输出电压随温度升高

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51225C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900076/tps51225c-the-output-voltage-increase-with-temperature

器件型号:TPS51225C

您好、先生、

    我的客户最近遇到了 TPS51225C 问题(从12V 生成3.3V 和5V 电压)。

    当温度从25度上升到60度时、输出电压增加约0.8~1V。

    他们检查了以下项目、但未发现任何异常。

    VFB1和 VFB2的电压电平->稳定且无偏差

    2. IC 和同步 MOSFET VIN 处的电压->稳定

    3. SW1和 SW2上的相位->稳定、且温度升高时没有明显的抖动。

    4. VREG3和 VREG5上的电压->

      随着输出电压随温度升高、VREG5的电压也会升高(切换)、而 VREG3的电压变化不会太大(约为3.4V)

   你会给我们一些指示。

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

      使用的反馈电阻器的温度等级是多少? 如果馈电阻变化过大、则 Vout 也会变化、但您不会看到 VFB 发生任何变化。 这并不解释 Vreg5发生变化的原因。 您能否分享一些有关您在 Vreg 5中看到的变化量的更多信息?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    在输出增加0.8V~1V 时检查 PGOOD 是否为高电平、我假设 Vout 设置为5V、 如果 Vout 提高0.8V~1V、则可能触发 PG 上升故障、甚至 OV 保护。 但是、如果原因是由 Gerold 提到的反馈电阻器变化引起的、这将导致目标 Vout 变化、 则不  会发生 Vout OV、PG 应保持高电平。 您可以基于此检查 FB 电阻器。

    Vreg5将 从5Vout 切换、因此、增大5Vout 会导致 Vre5升高、而 Vreg3是从 VO1线性调节的、因此不会更改。

    BTW、您说过 SW 抖动是稳定的、您是否比较了25°C 至60°C 之间的占空比? 它是否与相应的 Vout 值匹配?

    上传您的原理图和波形以供查看。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华

    由于我们正在通过电子邮件讨论此问题、此主题现在将关闭。

    裕昌