This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:bq27426EVM 设置问题

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874042/bq27426evm-738-bq27426evm-setup-issue

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27426

你(们)好  

我遇到了 bq27426EVM 设置问题、我使用 GDK+BQstudio 作为测试平台。

但我无法通过 GDK 为电池充电、如下所示的 EVM 图像。

无论我是否连接外部直流电源、红色指示灯(位于右上角)始终亮起。  

您以前遇到过此问题吗? 或者、您是否有任何进一步的建议、请随时告诉我。

谢谢。

此致

刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    您在运行此测试中的目的是什么?   据我所知  、BQ27GDK00EVM 现在是 NRND。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    请勿将 GDK 用于 bq27426。 您将需要自己的自动化。