This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:短路保护

Guru**** 2522490 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874061/lp2985-short-circuit-protection

器件型号:LP2985

您好、专家、

客户在输出端使用了带保险丝(0451002)的 LP2985、并希望在短路事件中对保险丝提供第二级欠压保护。 保险丝规格为250mA (TEST 和 SEE 在350mA 时熔断)、然而当它们使用 LP2985进行测试并使输出短路时、它们观察到~360mA 恒定电流(请参阅下面的波形)、但保险丝未熔断。 已检查图4中的 LP2985数据表、但它在短路事件中显示~230mA。 为什么它们的结果与数据表不匹配?  

请您查看并提供可能的原因吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我将需要其他数据来解决此问题。
    我需要的是:

    4通道示波器、在短路事件期间监控以下波形。

    通过保险丝的输出电流(与保险丝串联)
    2.相对于线性稳压器 GND 的输入电压
    线性稳压器的引脚5相对于线性稳压器的 GND
    C62或 C63两端相对于线性稳压器 GND 的电压

    谢谢、

    斯蒂芬