This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:正在寻找 VIN 的更高绝对最大额定值

Guru**** 2893250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897828/tps62822-looking-for-higher-absolute-maximum-ratings-of-vin

器件型号:TPS62822

尊敬的团队:

我们是否具有 TPS62822的 P2P 解决方案、但 VIN 的绝对最大额定值更高(6.5V~7V)?

我从 TI.com 搜索但找不到、您能分享您的建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    与具有较高 VIN 额定值的 TPS62822似乎没有 P2P。 VIN 上的6.0V 绝对最大额定值有什么问题? 此器件的最终应用是什么? 您能否考虑 TPS62084 (VIN = 7.0V;绝对最大额定值)、尽管它与 TPS62822不引脚对引脚?

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 您可以 通过发布查询来重新打开它。

    此致、

    Excel