This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62007:能否在输出端连接100uF 电容

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898269/tps62007-can-i-connect-100uf-at-the-output

器件型号:TPS62007

你(们)好  

我要求输入电压为5V、输出电压为3.3V、IO 375mA

我的负载在其输入端具有100uF 的电容。

该降压转换器输出被提供给负载。

我的降压转换器应具有电流限制属性、以避免浪涌电流。

此外、它不应具有输出放电功能。 因为负载的输入应通过100uF 保持至少500ms。

我选择了 TPS62007。

我可以在其输出端连接100uF 吗?

如果您有任何其他解决方案、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajna、

    如果您打算使用100uF 输出电容器、请检查相位裕度、它应 高于或等于40度。 以确保控制环路稳定。

    此致、

    Excel

     μ A

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复:)

    您是否有任何应用手册来计算您提到的相补角?

    另外,您对其它适合 我的应用的 TI 器件还有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajna、

    没有用于确定相补角的计算。 它需要实际的波特图测量(请参阅随附的文件)。

    e2e.ti.com/.../3326.bode-plot-measurement_5F00_snva364a.pdf

    您是否正在寻找 P2P 替代产品或只要它满足要求就可以替代? 请提供您的关键参数/规格、以便我提供合适的替代器件。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajna、

    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 您可以通过发布查询来重新打开此主题帖。

    此致、

    Excel